This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:如果应用不支持 USB-PD、是否需要控制压摆率?

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00728, TPS25910, TPS25947
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008178/tps25910-does-it-need-to-control-slew-rate-if-application-does-not-support-usb-pd

器件型号:TPS25910
主题中讨论的其他器件:TIDA-00728TPS25947

各位专家、您好!

我的客户对 用于 USB Type-C 前端口的 TIDA-00728感兴趣。 客户有如下问题。 可以回答吗?
- TPS25910在 TIDA-00728中用于 VBUS 开关。 通过在 GATE 和 GND 之间添加 Cext、可以控制 TPS25910的浪涌电流压摆率。 如果应用不支持 USB-PD、是否需要控制压摆率? 如果是、为什么需要它?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    TPS25910具有两种保护机制:功率限制和转换率控制。

    当 Cext=0时,功率限制起作用, 器件控制通过它的电流,我们无法控制电流。 因此、如果电流过大、以至于在 TPS25910之后会损坏负载、那么我们可以使用压摆率控制。

    通过添加 cext、我们可以控制浪涌电流并将其保持在负载可以承受的安全水平以下。

    我们有一款适用于 USB Type-C、USB-PD 应用的全新器件 TPS25947。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    现在关闭线程。 如果还有其他问题、请告诉我。

    此致

    Kunal Goel