This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:双充电器的 PSYS 连接

Guru**** 2528960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008855/bq25710-psys-connection-for-dual-charger

器件型号:BQ25710

大家好、BQ25710支持团队

我的客户正在使用双充电器和双电池组开发系统。 我认为 PSYS 可以像下图那样进行连接、因为 PSYS 是输出电流。  

如果两个 PSYS 输出无法直接连接到 RPSYS、需要什么电路?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    是的、您可以将 PSYS 输出连接在一起。 另一个选项是从每个充电器的0x23中读取 PSYS ADC 值并将其相加。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peng、

    感谢您的支持。

    一次、当两个 PSYS 输出组合在一起时、我将尝试观察 PSYS 输出。

    谢谢

    TAMIO