This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25050:具有电源路径功能的合适电池充电器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25050, BQ24072, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008723/bq25050-suitable-battery-charger-with-power-path-feature

器件型号:BQ25050
主题中讨论的其他器件: bq24072BQ25616

您好!

我正在搜索具有电源路径的电池充电器。 我正在升级我的客户端应用、这是一个独立应用、主电源为3.7V 8000mAh 电池。

当前要求如下:

1) 1)使用来自另一个板的5V 电压通过3m 电缆为电池充电。 此电源始终提供给应用。

2) 2)如果5V 电压轨上出现某些电源故障、 3.7V 锂聚合物电池将为系统供电。 它与上述8000mAh 电池相同(之前的设计在恒定电流阶段使用2A 作为充电电流)。 客户端对电池的充电时间并不特别。

3) 3)应用负载不超过1A、输出电压应介于3.6V 至5V 之间。

因此、根据上述要求、我选择了 BQ25050、因为它具有电源路径功能和补充模式。

您能不能告诉我所选器件(BQ25050)是否适合此应用。 如果电池在1A 的极低电压下充电、则该部件的热影响会是什么(8000mAh 电池没有用于温度测量的另一个引脚)、因为电池充满电需要很长时间。

请为此应用推荐其他器件。 谢谢

此致、

SAI RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    根据热计算结果和 BQ25050的1A 充电电流规格、另一个器件可能更合适。 当电池放电时、所需的功率耗散为(5V-2.9V) x 1A = 2.1W、而在温度调节降低之前允许的最大功率耗散为1.7W、可在数据表中找到、并使用 RthetajA 和最高结温进行计算。 因此、电池将以较慢的速率充电、直至其电压上升。 当您尝试在负载受电时以1A 电流为电池充电时、1A 电流限制也会带来问题。

    另一种线性充电器选项是 bq24072、但开关充电器可能更适合您的应用。 BQ25616是电源路径的一个潜在选项。

    此致、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的快速回复和建议。 我选择了 BQ25050、因为  该应用(应用是自行车中使用的智能锁)需要非常小的负载电流(小于100mA、由于微型直流电机的堵转电流、峰值电流可能高于500mA) 系统 电压应介于3.6V 和5V 之间、以确保系统正常运行、因此设计中的电池电压始终不能低于3.7V。 但主要的问题是热耗散会导致巨大的8000 mAh 电池充电、正如您所建议的那样、这可能会有问题。

    我会考虑您建议的 BQ25616、与 BQ25050相比、它是更好的替代方案。 但我担心开关噪声是否会影响 BLE 性能? 电路板尺寸大约为60mm x 40mm。

    正在等待您的回复。

    谢谢、此致、

    SAI RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、  

    开关转换器始终会产生一定的噪声、但对性能的影响实际上取决于其他组件的灵敏度和电路板布局。 根据您上次的回答、负载通常需要大约100mA 的电流、电池电压不会低于3.7V、我认为线性选项适用于您的应用、尤其是在您不需要任何开关噪声问题的情况下。 不让电池放电超过3.7V 也有助于散热。  

    基于所有这些、我建议 使用 bq24072、因为它的充电电流为1.5A、但 您最初选择的 BQ25050也适用。  

    此致、    

    Garrett Kreger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grett、

    感谢您的回复。 我将考虑您的建议。

    此致、

    SAI RAM