This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:电压和电流控制环路的误差放大器调优

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, PMP8740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008296/ucc28951-q1-tuning-of-error-amplifier-of-voltage-and-current-control-loop

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP8740

您好、先生、

对于使用 IC UCC28951-Q1在 CC -CV 模式下运行 PSFB 转换器、需要短接 COMP 和 EA-引脚、以便内部运算放大器作为电压跟随器、无论在 EA+引脚上施加的信号与载波进行比较、以生成开关的 PWM 脉 冲。对于控制器运行 在 CC CV 模式下、我已经介绍了文档 slup349。

如何调整 文档 slup349的误差放大器、以便在电池充电器应用中以 CC-CV 模式运行。 是否有任何文档介绍了这些误差放大器的调优。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该设计已在2016年的 TI 电源设计研讨会中介绍、我相信您将在研讨会上展示一张幻灯片。

    以下链接将带您前往电源设计研讨会论文、其中详细回顾了 PMP8740设计、并应帮助您补偿设计的电压环路和电流环路。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup348/slup348.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生,

     在 使用 UCC28951-Q1 IC 在 CC 和 CV 模式下控制 PSFB 的文档 slup348中 、反相端子处的 TLC272CD 误差放大器的输入必须是 基准和在同相端子接地的情况下感测电流/电压之间的误差 。但来自文档中的给定电路图  根据计算结果,我没有得到误差项作为控制器的输入。 我使用了一个减法器电路(使用运算放大器)来生成误差项,而不是在同相接地的 TLC272CD 的反相端子上应用该误差项 。 此外,电流环路中的 RBIAS2电阻器的用途是什么?如何确定其大小?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 RBIAS2可用于校正放大器中的偏移、或在上电期间强制 OPAMP 输出状态/饱和。  我也看不到关于如何确定《国际限制性商业惯例》2的规模的研讨会文件中的计算方法。

    我已要求这种电源的作者/设计人员研究您对这种类型补偿的疑问;以及如何计算 RBIAS2。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我的同事 Mike 已经指出的那样、  RBIAS2用于校正放大器中的偏移、并避免在启动时将输出电流限制设置为最大值。

    关于环路补偿、我建议从我的同事下载文章、该文章可用于计算并作为起点:

    www.ti.com/.../slua560c.pdf

    由于电池的阻抗始终发挥 着重要作用、我建议在网络分析器的帮助下对两个环路进行微调。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。