This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5045:基准电压发生器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009128/ref5045-reference-voltage-generator

器件型号:REF5045

大家好、

在给出的电路中、如果我需要在电路中添加额外的电容器、我是否需要添加串联电阻、以便使 ESR 为1.5欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    您已经有一些 ESR (R121)、因此可能不需要在输出端再添加1uF、但如果您正在进行电路板布局、我会将一个着陆电阻器与1uF 电容器串联、并此时使用一个0ohm 电阻器。  如果需要添加更多电阻器、可以移除0欧姆电阻器并放置0.1欧姆电阻器。   

    您的意思是0.15欧姆、而不是1.5欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回复。

    它在电路中为50mE。

    我希望在铁氧体磁珠之后不需要任何这样的串联电阻。

    实际上、该设置是为了向控制器提供3V 参考。 第二个设置由控制器制造商推荐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    不过,我仍会谨慎一些。   

    如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望在铁氧体磁珠之后不需要任何此类串联电阻。 对吧?
    如果我错了、请纠正我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    铁氧体磁珠相对于 REF5045的输出在哪里?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L9是我共用的电路中的铁氧体磁珠

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您在铁氧体磁珠之后不需要任何串联电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin 没有问题。  祝你好运!