主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ7718、 BQ76952
我最近动手使用 EVM 板并开始测试它的保护功能、当我测试 SCD 检测时、我最终将板炸成薯条。
我的过程如下:
确保 Enabled Protection A (启用保护 A):SCD = HIGH (SCD =高电平)
在"Data Memory">"Protections"下、
设置 SCD 阈值= 0
设置 SCD 延迟= 15us
设置 SCD 恢复时间= 30s
然后、我继续将端子从 pack +短接到 pack -。 正如我所做的那样、板角上的红色 LED 闪烁、然后 bqstudio 无法识别 EVM。 我在电路板上找到了一些开路电阻器和短路电容器。
那么、很明显、这不是正确的过程、有人能否概述一下我应该如何为下一个 EVM 测试 SCD 保护?