This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:不使用通信功能

Guru**** 2510205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009215/bq51003-without-using-the-communication-features

器件型号:BQ51003

大家好、

你好。

我们的客户想知道 BQ51003是否仍然可以正常工作而不使用其上的通信功能?

此外、目前哪种兼容的发送器最适合它、并且这些发送器是否在没有通信功能的情况下工作?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    抱歉、如果没有通信功能、则无法运行设备。  这是 Qi 标准的一部分、两个单元将在无通信情况下关闭。

    BQ51003可与任何 Qi 发送器配合使用。   

    我推荐 TYLT Vu 和 TYLT Vu Solo