This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:再次出现启动问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009145/lm2776-startup-issue-reproduced

器件型号:LM2776

我注意到 LM2776上的启动出现了类似的问题。  我在输入端有一个很好的热插拔电路、在2.5ms 内将 VIN 从0V 斜升至5V、是的、该器件无法从数据表中的所有推荐组件开始、EN 连接高电平。  我能够通过在 VOUT 上添加肖特基二极管来解决该问题。  如果没有这种外部肖特基二极管、如果它为+/- 5V 运算放大器供电、则-5V VOUT 会被拉至高于接地的二极管压降。  这反过来会导致基板电流流动、从而最终禁用器件并将其锁存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    非常感谢您的反馈。

    在为运算放大器供电时、我们看到该器件存在类似的问题。

    感谢您选择我们的组件、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。