This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:监控12V 电源

Guru**** 2533110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007630/tps3840-monitoring-12v-supply

器件型号:TPS3840

我使用 TPS3840DL49DBVR 监控12V 电源的断电情况。  我使用的电路与图52中的电路类似。  不同之处在于、我具有更大的电阻分压器、并且没有 CT 电容器、从而实现最小的复位延迟。  由于电阻分压器上的电压为4.8V 而不是5.5V、并且中的4.8V 电压始终在0V 处触发复位、因此我的电路无法正常工作。  我可以俯瞰什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:  

    您所示的电路应该正常工作。  您能否提供即将推出 TPS3840的"VDD"示波器照片?  此外、您能否提供输出(12V_PWR_DN_N)的示波器截图?

    为了进行完整性检查、是否可以移除 R35并在 R35和 R33之间施加电压?  此测试将为我们提供部件是否正常工作的一些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    还有一件事、您能否将 R33和 R35的电阻值分别降低一半并重复测试?  谢谢!

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    想知道您是否有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、BOM 上的器件是 TPS3840PL48DBVR。  我将进入 TPS3840DL46DBVR、希望能实现这一目标。  我认为"PL"变体不需要与分压器配合使用?  VDD 上似乎始终存在0.7V 的压降、即使电阻值较低、也可能是 RESET_N 线路输出上的上拉电阻的组合。  一旦我意识到电路板上有错误的器件、我就停止了进一步的测试、并验证了我的输出绝不会超过3.3V 以节省3.3V MCU。  当我加入新器件后、我将告诉您这些器件的工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:  

    感谢您的更新。  是的、您不希望为-PL 型号使用分压器。  此外、对于-PL 型号、您无需在/RESET 上使用上拉电阻器、因为它具有内部推挽器件、可输出"H"或"L"、具体取决于 VDD 电压是否高于或低于阈值电压。

    是的、请随时向我发布您的新结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我放入了新器件、现在一切都按预期工作。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    太棒了!  很高兴一切都按预期工作。  :-)

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。  祝你好运!