This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:LMR36015轻负载异常电源要求

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008315/lmr36015-q1-lmr36015-light-load-abnormal-power-requirement

器件型号:LMR36015-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36015

你好!

我将 在经典电路配置中使用 LMR36015FSC3RNXRQ1

由于 PMIC 短缺、我们尝试使用具有反馈电阻器的3V3稳压器来获得电路所需的14Vdc

输出电压正确。 IC 功率耗散存在问题。 没有或有轻负载(例如14Vdc 上的2k2)电源

IC 耗散的功率约为1W

我们在无负载的情况下测量输出14Vdc、输入电压30Vdc、输入电流30mA! 因此、在没有负载的情况下、电路使用大约1W 的功率

我们尝试移除反馈电阻器、因此我们在输出3V3上有电阻器。 但浪涌电流较低、但仍然很高(约20mA)。 我认为问题出在这里

不在3V3器件所需的上升输出电压上。

我们还更改了电感器、将其降低到10uH 和4.7uH。。。 但是(大约)输入功率没有变化、仍然没有负载(以及轻负载)

增大输出上的负载、电路仍然工作(输出保持14Vdc 的电压并提供所需的电流)。 但输入所需的功率仍约为输出的+1W

有一些解决方案可以降低功率要求(并降低 IC 上的热量)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    我有点困惑。 您能否澄清以下问题:您对 LMR36015的输出电压要求是什么? 14V? 原理图中共享的反馈电阻分压器网络不会将器件的输出设置为14V

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们需要14V 的输出电压。 电阻分压器正确、因为使用的 LMR36015 LMR36015FSC3RNXRQ1具有3V3固定反馈。 使用该分压器、我们在原型上具有(大约) 14V 输出。

    无论如何、为了排除该问题(我们希望3V3的器件提供14V 电压)、我们尝试将反馈直接连接到输出。 输出正确进入3V3、但输入电流(PD1)仍然很高(约20mA)、并且没有任何负载。

    这是我们的问题... 器件在任何配置中的1W 功率耗散

    谢谢!

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    明白。 我们不建议使用具有 FB 电阻器网络的固定型号。 其中一个问题是内部硅电阻器与外部电阻器之间的温度系数。 输出电压可能会随温度漂移。 此外、抗噪性可能会受到影响。 我们的 FB 节点具有高阻抗、因此对噪声敏感。 将低阻抗 VOUT 连接转换为另一个噪声敏感型电阻分频节点会增加抗噪性能问题。 除此之外:

    • 空载时的输入电流预计为20~30mA。 即使在空载时、器件仍需要进行调节(开启)。 例如、请参阅图50输入电源电流。
    • 以下器件型号具有2.1MHz 的固定频率(FPWM)、因此在轻负载时、它仍会在2.1MHz 下开关、消耗相同的输入电源电流。
    • 为了提高无负载/轻负载时的效率、请选择可降低轻负载时开关频率的 PFM 型号。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alejandro

    我们使用3V3/FPWM 器件、因为这是目前唯一可用的器件。 反馈噪声不是一个大问题(输出用于驱动继电器线圈... 因此、我们有一些电压范围裕量)

    无论如何:我们尝试将稳压器连接到电流约为100mA @ 14V 的电路上

    芯片主体在几秒钟内达到100°C (输出电压稳定在14V)

    因此、空闲时器件所需的偏置1W 似乎仍然存在、电路所用的功率为1.4W。

    很高兴尝试使用 PFM 器件、但它们在任何地方都不可用。 另外、我们还准备了80个带此器件的电路、可以焊接烤箱、如果不在2.0.3天内焊接、将会推出

    我认为此设备不可用(出于此原因、原型仍在市场上提供)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    我知道。 遗憾的是 、由于 PMIC 短缺、PFM 变体不可用。

    此致、
    Alejandro