This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高压 LLC 控制器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008768/high-voltage-llc-controller

主题中讨论的其他器件:UCC25600

大家好、

我们的客户正在寻找具有以下规格的高电压 LLC 控制器。

VIN = 200V-800V
Pout=100W
Vout=24V

我搜索过我们的 LCC 器件、但似乎最大工作电压仅为700V。 我们是否有符合上述要求的器件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danilo

    通常、集成到 LLC 控制器的高侧低侧驱动器的额定电压为600V。 因此、我推荐在 IC 内部没有集成驱动器的 UCC25600、因此没有额定电压限制、您可以使用低侧驱动器+栅极变压器来驱动外部 MOSFET。

    云生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    非常感谢您的建议。

    此致、

    Danilo