请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC25600大家好、
我们的客户正在寻找具有以下规格的高电压 LLC 控制器。
VIN = 200V-800V
Pout=100W
Vout=24V
我搜索过我们的 LCC 器件、但似乎最大工作电压仅为700V。 我们是否有符合上述要求的器件?
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.