This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:最接近的替代方案

Guru**** 1827450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z60, BQ40Z50-R1, BQ40Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008010/bq40z50-r2-closest-alternative

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z60BQ40Z50-R1BQ40Z50

大家好、

你好。

BQ40Z50-R2目前缺货、最接近的替代产品是什么? 我已检查、更换过程中不会发生任何跌落。 我能找到的最接近库存的是 BQ40Z60、但这不适合客户的电池组。 也许我错过了其他可能的选择?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、客户仅出于设计目的需要几百个 BQ40Z50-R2、以便他们可以构建自己的监管单元并将产品提交给 UL。 因此、如果客户可以选择亲自动手使用 BQ40Z50-R2、我们将不胜感激。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我将此主题分配给我们的业务团队、以查看可用选项。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    除了 BQ40z50-R1和 BQ40z50等型号外、BQ40z50-R2的替代产品不会出现任何下降。 如果您只是尝试获取一些样片进行测试、我们可能会提供帮助、但不会有数百个器件。 离线与我联系、我们可以讨论更多内容。

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rushi!

    我将询问客户他们确切需要多少个器件。 我将亲自与您联系。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    我就这个问题向您单独发送了一封电子邮件。

    谢谢、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将离线跟进您、并关闭此主题。