This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:关于使用 PMID 的升压输出

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009082/bq25790-about-boost-output-using-pmid

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: BQ25618

您好!

您能不能告诉我 使用 PMID 的升压输出。
客户希望使用 BQ25790的 PMID、例如 BQ25618/9。



是否有办法在升压输出期间关闭 VBUS?
在升压输出运行期间、我希望避免使用 PMID 向 VBUS 引脚施加电压。
BQ25790能否实现 BQ25618/9的以下功能?



此致
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    BQ25790不允许关闭从 VBUS 到 PMID 的内部感应 FET。  但是、使用由 ACDRVx 驱动的外部背靠背 FET、充电器可以、例如、从 VACx 和 ACDRVx 获取输入电源、然后主机设置禁用两个 ACDRV (REG0x12位1)=1、最后启用 OTG。  这会将 OTG 置于 PMID 和 VBUS 上。  充电器调节 VBUS 引脚而不是 PMID。

    此致、

    Jeff