This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:PSRR 与 Vin-Vout 数据间的关系

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS717, TPS7A39, TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007921/tps7a49-psrr-vs-vin-vout-data

器件型号:TPS7A49
主题中讨论的其他器件:TPS717TPS7A39

大家好、

是否有 PSRR 与(Vin-Vout)的关系图?
我希望数据表中的 PSRR 数据不是 Vin = 6.2V、Vout = 5V。

因为有必要确定 PSRR 性能和损耗。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobay-San、  

    我检查了我们的数据存储库、数据表中已包含所有可用的 PSRR 数据。  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我需要一个类似 TPS717的图15-21的图。 https://www.tij.co.jp/product/jp/TPS717
    我想知道应该设置多少(Vin-Vout)来获得足够的 PSRR 性能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果数据表中显示的图令人满意、我建议提供相同的余量或更高的余量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 TPS7A39的图2。
    使用此类数据、可以设置输入/输出 差分和 PSRR。

    这次、我们使用 低于1V 的输入/输出差值。

    因此、有必要了解 PSRR 的变化量。

    但是、如果您需要超过1.2V 的余量、我们无法使用 TPS7A49。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户可使用 TPS7A49的余量是多少? 遗憾的是、对于 TPS7A49、我们没有与您共享的图类似的参数 PSRR 数据。