This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP011515DB:连接查看

Guru**** 2514655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008063/dcp011515db-connecting-review

器件型号:DCP011515DB

,先生你(们)好

现在、我要输入+15V、-15V 以生成+30V,-30V 输出。
我想选择 TI 的 DCP0115DBP-U。
您能否查看我的连接是否正确?


A 和 B 之间存在60V 的电势差、因为次级侧是隔离。
从 GND (0V)可以看到+30V、-30V 的绝对电势值、对吧?
还是 COM 端子应连接到 GND?
我需要+30、-30V 的绝对电势。
请帮助我验证此设计。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    下面随附的是隔离式±30V 应用的外观。 初级和隔离式接地可以连接在一起、但所有四个输出滤波电容器和相关连接都是必需的。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  

    谢谢你。

    对于更新后的原理图、它是否正常?
    BTW、是否可以将 SYNCIN (IC1)连接到 SYNCIN (IC2)?

    更好?

    在 PCB 设计中、我需要注意什么吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这些模块上的 SYNC_IN 引脚可以连接在一起。 如果两个器件连接在一起、则两个器件振荡器将同步、如果未连接、两个器件将在随机相位和频率变化的情况下独立切换。 但是、将 SYNC_IN 连接在一起时、最大限度地减小杂散电容非常重要。 SYNC_IN 上添加的任何电容都会使振荡器变慢。 下面、我在数据表中提供了两个部分、这将对您的设计非常有帮助。

    • 有关更多信息、请参阅数据表中的第7.3.5节"同步"
    • 有关建议的 PCB 设计、请参阅数据表中的第10.1节"布局指南"

    此致、
    Alejandro