This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:负载为50mA 时的 UCC12050功率耗散

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008945/ucc12050-ucc12050-power-dissipation-with-50ma-of-load

器件型号:UCC12050

可以确认 UCC12050的功耗为385mW、电流负载(Iiso)仅为50mA?

低于我的技术参数。

下表取自 UCC12050的额定功率数据表

定义电路板功耗,将负载耗散功率和 UCC 的功耗分别添加到以下位置:

Pboard = Pload + Pcc

ɳ Δ I 是直流/直流转换器的效率

Pboard = Viso x Iiso +(1 ɳ) x Pboard

当 Iiso = 135mA 时、Viso = 3.3VDC、然后 Pload = 445.5mW 且 ɳ= 50% (图6-14中为满负载)

在负载电流为50mA 的情况下、ICC12050的效率不到30%

所以

Pload = 0.05 x 3.3 = 165mW、  

Pboard = Pload/ɳ= 0.165/0.3 = 550mW、

Pcc = Pboard–Pload = 0.550–0.165 = 385mW

如何提高 UCC12050的效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adamo、

    UCC12050是一个 η 直流/直流模块、因此让我们保持其与 PIN=Pout/Δ L=(3.3V*50mA)/0.3=165mW/0.3=550mW 一样简单。 然后、UCC12050的功耗为550mW/165mW=385mW。 我同意您的分析、但由于我们无法更改频率或功率级、因此没有什么可以做的来"提高效率"您用3.3V 偏置什么、 50mA、您对功率耗散的最大关注点是什么-您是否计划在高环境温度下运行?

    此致、

    Steve M