This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27322-Q1:传播延迟 UCC27322与 UCC27524A1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27322, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008996/ucc27322-q1-propagation-delay-ucc27322-vs-ucc27524a1

器件型号:UCC27322-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27322UCC27524

Hallo All

我对传播延迟有疑问。 我发现很难估算该器件的传播延迟。

当我将 UCC27322与 UCC27524A1进行比较时、传播延迟的定义是不同的。


UCC27322在整个温度范围内进行测量、并且起点和终点也被定义为20%- 80%。

UCC27524在室温下测量、并且起点和终点的定义也不同。


乍一看、UCC27524看起来要好得多。 如何在相同条件下评估这两个驱动器的相互关系?


我们希望在70-150kHz 之间运行 MOSFET、因此延迟时间变化应尽可能小、以便我们可以对其进行补偿。

我们需要将 PWM 信号解析为1-2%。

此致

OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Olaf、

    感谢您的支持!

    对于 UCC27322、给出了您所说的温度范围。  您可以在很大程度上推断极端寒冷条件下的较低传播延迟时间、以及极端高温条件下的较高传播延迟时间。

    对于 UCC27524、 传播延迟与温度间的关系如图15中的图形所示(请参阅下面的):

    希望这能回答您的问题!  如果是、请按绿色按钮进行确认;否则、请随意跟进。

    谢谢、

    Aaron Grgurich