This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3990:3.3 PSPICE 模型

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008980/lp3990-3-3-pspice-model

器件型号:LP3990

大家好、

客户正在寻找3.3V LP3990 PSPICE 仿真。  

在产品文件夹中、没有指定3.3V 的 pspice。 这是否有原因?

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    在制造原始模型时、此电压选项可能不存在。  内部放大器的增益随新设定值而变化。  因此、您可以针对3.3V 更新未加密模型、例如1.2V 未加密模型。  将 R_R3更改为80k、并将 R_R4单独保留。

    谢谢、

    斯蒂芬