This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:需要验证 TPS62913的布局。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007867/tps62913-need-to-verify-the-layout-for-tps62913

器件型号:TPS62913

尊敬的专家:

我为 TPS62913设计了原理图和布局、原理图来自 Webench、请验证我的布局并告知我更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局看起来非常好。  但是、对于12至3.3V、我建议使用2.2MHz 设置和2.2uH 电感器、如数据表中所示、以实现最低纹波。  请参阅 下面的表8-2。  如果您确信希望 S-CONF 引脚与 GND 连接并具有1MHz 设置和4.7uH 电感器、则可以保持这种连接方式。  为了让自己有一定的灵活性来尝试该器   件的一些特性、例如2.2MHz FSW、输出放电或扩频、您可以在 S-CONF 引脚上添加一个接地电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我不确定此设计、kindy 提供有关如何选择2.2MHz 设置的指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以通过在 S-CONF 引脚和 GND 之间连接一个电阻器来选择开关频率和多个其他特性、如果您希望禁用所有其他选项、也可以通过将其直接连接到 VIN 来选择。  可以使用数据表中的表7-1来选择电阻器的值、为了方便起见、我在下面复制了表7-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    但2.2MHz 设计在 webench 中无法更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在向 WEBENCH 团队咨询、为什么我无法将12V 电源的电感器和开关频率都更改为3.3V 并获得新的仿真。  但是、我已经根据表8-2使用2.2MHz 和2.2uH 电感器测试了12V 至3.3V 应用、并且运行良好。  ADC 应用手册中也使用了该解决方案、网址 为:https://www.ti.com/lit/pdf/slvaew7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生、

    3.3V 电压下是否需要任何 TVS 二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将取决于您的应用以及瞬态响应是否足以满足您的器件要求。  通常不需要这样做、因为对于使用此器件的计时和其他应用、负载相当恒定。  您的负载分布是什么样的?