This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5045:基准电压发生器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007159/ref5045-referance-voltage-generator

器件型号:REF5045
主题中讨论的其他器件:ADS8881

大家好、
在 ADS8881的参考设计中、我发现基准电压 IC  REF5045AIDGKT 用作基准电压发生器。

电路中1的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能更具体吗?  您是指运算放大器的输出 U1A、JP1等  谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我很抱歉。

    我是说 R1。 与电容器 C2 (22uF)串联的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    不用担心、我很高兴能为您提供帮助。  如果没有 R1、电压基准的交流增益将峰值、这会降低系统的信噪比(SNR)。  添加 R1将降低交流增益的增益峰值。  在 REF50xx 数据表中、我也找到了相关说明。

      

    我希望这能回答你的问题。  如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭该主题。  祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、
    感谢你的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    很高兴能提供帮助。  祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    在给出的电路中、如果我需要包含电容器 C122、我是否需要添加串联电阻、以便使 ESR 为1.5欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    请启动新主题帖、因为该主题帖已关闭。 谢谢!