This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:有关 BQ24195L SYS 引脚输出电流的一些问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008773/bq24195-some-questions-about-the-output-current-of-sys-pin-of-bq24195l

器件型号:BQ24195

大家好、

我们对 BQ24195L 的 SYS 引脚的输出电流有一些疑问。  

该规范显示 ISYS 的最大电流为2.5A、Ibat 放电最大连续电流为6A、我们想知道 SYS 引脚在以下状态下的电流:

1) 1) 连接电池(输出电流可超过6A)且 VIN 不带电源时、SYS 引脚的输出电流是多少?  Ibat 放电最大持续电流(6A)还是 Isys 最大电流(2.5A)?

2) 2) 连接电池(输出电流可超过6A)并为 VIN 供电并以2.5A 的电流充电时、Isys 的最大输出电流是多少?  Ibat 放电最大持久性电流(6A) 和 Isys 最大值(2.5A)吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大电流为 IBAT 值6A。

    您可以查看数据表中的图9、充电器将在仅从适配器为 ISYS 供电之间切换、如果需要更大的电流、它将从电池切换到补充模式。 如果适配器的电流为2.5A、IBAT 的最大连续电流为6A、则 SYS 的绝对最大电流为8.5A。 我不建议连续检查 IBAT 最大值、因为如果适配器断开连接、可能会触发 OCP 或导致 IC 损坏。  

    此致、

    Wyatt Keller