This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:TPS546D24A 的输出电流测量?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008955/tps546d24a-output-current-measurement-of-tps546d24a

器件型号:TPS546D24A

你好

如何测量 TPS546D24A 内部的输出电流?

能否提高输出电流测量精度的性能?  

如果发生过流故障、误差幅度太大。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 1) TPS546D24A 内部的输出电流测量是如何工作的?

    READ_IOUT 电流遥测系统使用(峰值+谷值) /2电流感应电路、通过在低侧 FET 导通后100ns 对集成低侧 FET 上的压降进行采样来捕获峰值电感器电流、在低侧 FET 关断前100ns 对谷值电流进行采样。  然后对检测到的电压进行平均值计算、并使用片上协处理的基准晶体管对其进行处理和温度补偿、该晶体管被驱动至与低侧 FET 相同的栅极电压。

    然后逐周期样本被放大以产生6.155mV/A 的电流感应信号、然后在 ADC 采样周期内对该信号取平均值、该值取决于 MIS_OPTIONS 命令中设置的所选 ADC 分辨率。  然后、使用继动平均滤波器对多个样本进行滤波、并使用 通过遥感遥测_CONFIG 命令中的平均值计算选项设置的平均样本数。

    2) 2)能否提高输出电流测量精度的性能

    是的、TPS546D24A 提供 IOUT_CAL_GAIN 和 IOUT_CAL_OFFSET 命令、使用户能够在电路中修整 READ_IOUT 功能、进行后组装。  建议的步骤为:

    1) 1)为 TPS546D24A 加电并启用输出。 (低输出电压可用于最大程度地减小泄漏电流)

    2) 2)从输出中汲取一个已知基准电流(IOUT1)。

    3)等待>10ms、等待 READ_IOUT 平均值计算完成

    4) 4)使用 READ_IOUT 读取测量的电流并将其记录为 READ_IOUT1

    5) 5)从输出中汲取一个不同的已知基准电流(IOUT2)

    6)等待>10ms、等待 READ_IOUT 平均值计算完成

    7) 7)使用 READ_IOUT 读取测量的电流并将其记录为 READ_IOUT2

    8)使用 LINEAR11数据格式对 IOUT_CAL_GAIN 进行编程 (位[15:11]使用带符号的2补码将指数从-16设置为+15)位[10:0使用带符号的2补码将尾数从-1024设置为+1023)

    IOUT_CAL_GAIN =(IOUT2 - IOUT1)/(READ_IOUT2 - READ_IOUT1)  (这与设置感测电阻的典型 IOUT_CAL_GAIN 反相)

    9)调整 IOUT_CAL_GAIN 后、从输出(IOUT3、它可以等于新电流、也可以等于 IOUT1或 IOUT2)中汲取已知的基准电流

    10)等待>10ms 后 READ_IOUT 平均值计算完成

    11) 11)使用 READ_IOUT 读取测量的电流并将其记录为 READ_IOUT3

    11)使用 LINEAR11数据格式对 IOUT_CAL_OFFSET 进行编程 (位[15:11]使用带符号的2补码将指数从-16设置为+15)位[10:0使用带符号的2补码将尾数从-1024设置为+1023)

    IOUT_CAL_OFFSET = IOUT3 - READ_IOUT3

     

    3) 3)如果发生过流故障、误差裕度太大  

    很抱歉、您这样感觉。  过流故障和过流警告限值旨在在负载发生故障时为 TPS546D24A 功率级及其电源提供保护、并且通常足够准确、可满足该目的。