This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:加电时的电流是多少?

Guru**** 2586975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008607/tps54308-how-much-current-at-the-power-on-moment

器件型号:TPS54308

主要原理图如下 所示,P1和 P2是用于焊接机械下装的两个焊盘。 使用 DMM6500测量的正常上电电流为 7~9 mA,问题是当我快速打开和关闭底部时,熔丝(F1)很可能烧断。  是因为瞬间开关时有大电流流经 TPS54308的 VIN、还是其他的东西?  

但是、当我使 F1与 DMM6500进行串行连接以尝试测量峰值电流时、现象不再出现。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    最可能的问题是、您仅通过铁氧体磁珠和保险丝将24V 输入源连接到20uF 的陶瓷电容、因此在很短的时间内电流极高。  提供480uC 的电荷后、电流很容易超过保险丝上的保险丝电流。  您需要添加一些浪涌控制、以限制2个10uF 输入电容器上的电压上升时间。

    通过添加一个串联电阻器来控制输入电容器的时间常数、并添加一个与电阻器并联的 P 沟道 FET 来减少输入阻抗和电容器充电后的 IR 压降、可以实现简单的浪涌控制电路。

    我已经用一个简单的 R-C 延迟电路来打开 PFET、但是有其他方法可以打开 PFET 并绕过浪涌限制电阻器。

    如果您愿意在输入端耗散一些功率、还可以在栅极上使用 R-C 充电电路来实现简单的 N 沟道源极跟随器、从而控制 TPS54308的2x10uF 输入电容器上的上升时间、 但列表会使 FET 处于线性区域、从而降低其 Vgs 保持电压并消耗一些输入功率。

    您还可以考虑将保险丝和浪涌限制替换为具有集成浪涌限制和/或输出压摆率控制的"电子保险丝"。  如果您对电子保险丝感兴趣、请检查 TPS2663、该器 件具有可调节输出软启动、可调节电流限制、并可配置为电流限制或电路制动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DMM6500的分流电阻为10kohm 至5m Ω、具体取决于电流范围。   

    因此、我相信仪表分流电阻会限制浪涌电流。  

    如果您想用仪表串联熔断保险丝、请尝试使用低电阻外部分流器或手动将内部分流电阻设置为高电流范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Peter 感谢你的指导,给了我很好的建议,我觉得这 可能会解决我的问题!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David 感谢您告诉我 DMM6500内的分流电阻器会降低浪涌电流、我对此没有担心。  下次我将尝试另一种方法来测量浪涌电流!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的反馈。 我们将首先关闭此主题。 如果您有任何疑问、您可以重新打开它或创建新线程。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不用客气。

    列出的分流电阻外、DMM6500的采样率也存在潜在问题。  虽然将电流表设置为10A 范围设置而不是自动缩放会使保险丝熔断、但在1kHz 采样模式下、DMM6500仍可能无法捕获浪涌峰值电流、因为浪涌峰值可能小于1ms。  除了改变仪表的电流范围之外、您还需要将采样率提高到最大50kHz、以更好地捕获浪涌波形。