This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5019:VFB 上的电压显示为1.288V。

Guru**** 2513625 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007320/lm5019-voltage-at-vfb-is-showing-as-1-288v

器件型号:LM5019

我们正在其中一种设计中使用 LM5019。 VFB 处的电压显示为1.288V、测得的输出电压为 3.462V。所需的输出电压为3.3V。  

请告诉我们可能会出现什么问题?  

 

LM5019原理图。  

R9替换为1欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charan、

    请下载 LM5019计算器以帮助进行电路设计:

    https://www.ti.com/lit/zip/snvc056

    ESR 不当可能会导致输出漂移

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是的、我们在电路设计中使用了相同的计算器。

    我们仍然无法获得正确的电压值。 测量的 VFB 超出范围的原因可能是什么。

    此致、

    Charan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan

    Vin=48V?

    您可以上传 PCB 布局进行检查吗?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    VIN = 54V

    是否可以共享您的邮件 ID 以共享布局文件。

    此致、

    Charan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charan、

    让我们在电子邮件 andy.chen@ti.com 中讨论它、我将关闭此主题。

    B R

    Andy