This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:是否有方法为每个通道设置电流?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008562/tps61196-is-there-a-way-to-setup-the-current-for-each-channel

器件型号:TPS61196

你(们)好

我的客户正在寻求一种解决方案来驱动 LED、每个通道中的最大电流可以单独设置(例如、每个通道的 ISET)。

TPS61196的规格(他们需要3-5个通道)看起来非常适合客户的设计、但我认为 它无法在阅读 数据表时单独设置电流。

我们是否有一个类似 TPS61196的器件可以为每个通道设置电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TPS61196有六个通道、具有相应的分离 PWM 输入。 最大电流由 ISET 为所有六个通道设置、但您可以对每个通道应用不同的占空比以获得不同的输出电流。

    BR、

    Robin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Robin

    我们是否为每个通道提供了具有 ISET 的解决方案?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、请继续关注这种情况、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们现在没有这样的器件。

    BR、

    Robin