This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056具有低效率和异常电感电流尖峰

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008906/ucc28056-ucc28056-has-low-efficiency-and-abnormal-inductive-current-spikes

主题中讨论的其他器件:UCC28056

尊敬的专家  

您能不能给出一些关于如何降低 PFC 电感器尖峰和提高效率的建议。

客户从现有模型的现成解决方案中输出100W 和20V5A、但更改了电源结构。 发现 UCC28056在满负载时的效率从90.3点降低到89.3点、在半负载时也存在同样的问题、通过测量 PFC 电感电流波形、可以发现与之前成熟的方案相比存在异常尖峰。

PFC 电感器电流波形:

通过查看驱动波形并比较电感电流波形、可以发现有驱动波形以及大波和小波:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel:

    这是适配器应用程序吗?我能知道哪一位客户?

    MOSFET 关断期间的电流尖峰通常是由 MOSFET 漏极上的寄生电容 从0V 充电至400V 引起的。 请尝试检查寄生电容是来自 PFC 电感器还是 PFC 升压二极管。

    对于不稳定脉冲、通常与 ZCD 采样相关、因此 ZCD 引脚的布局很重要。

    您可以参阅我的电子邮件、因为适配器是我们的重要客户。 我们可以通过电子邮件为您提供支持。  

    Wenbin-huang@ti.com