请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28056尊敬的专家
您能不能给出一些关于如何降低 PFC 电感器尖峰和提高效率的建议。
客户从现有模型的现成解决方案中输出100W 和20V5A、但更改了电源结构。 发现 UCC28056在满负载时的效率从90.3点降低到89.3点、在半负载时也存在同样的问题、通过测量 PFC 电感电流波形、可以发现与之前成熟的方案相比存在异常尖峰。
PFC 电感器电流波形:


通过查看驱动波形并比较电感电流波形、可以发现有驱动波形以及大波和小波: