This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:UCC28061

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008895/ucc28061-ucc28061

器件型号:UCC28061

您好!

我们希望在我们的主流产品中使用 UCC28061,因为这是目前市场上唯一可用的控制器。

但我们发现了一个问题。 在以低线路电压(90Vrms)(即使在极低负载(5W)时)启动期间,电感器电流可能会跳转(取决于启动时发生的正弦电压的哪个部分)  

到极高的电平(40A 及更高)。 我们发现这是由于输入 EMI 滤波器具有差模扼流圈。 我们尝试使用从 TI 下载的 UCC28054的 SIMPLIS 仿真模型来仿真该电路。 仿真显示了相同的问题。 请帮您解决这个问题

此致

LEV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lev:

    感谢您关注 UCC28061。

    您是否有要共享的电流尖峰波形或仿真波形? 您还可以一起测试控制器的 GDA/GDB、作为电流尖峰的基准。

    我们需要确认的是、在电流尖峰期间是否有来自控制器的 GDA/GDB 脉冲输出。

    如果没有脉冲、我想当我们向电源添加主电压时、它是 PFC 总线电容器充电的浪涌电流。

    通常、电流受输入滤波器电路中的 NTC 的限制。