This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:dV/DT 泄漏

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008245/lm73100evm-dv-dt-leakage

器件型号:LM73100EVM

你(们)好

使用 LM73100的 EVM 制造 Oring 电路、当其中一个没有输入时、

在没有电的情况下、LM73100在 dV/DT 引脚处有泄漏、当输入电压为19V 时、该引脚大约为16.XV

是否会对 IC 造成损坏?

2、为什么会有漏电设计、这是正常现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    1.您是否对 EVM 进行了任何更改?

    2.你是如何制造 ORing 电路的? 您是否使用了同一 EVM 上提供的两个通道?

    您要在一个输入端施加19V 电压并使其他输入为零?

    没有输入的 LM73100有泄漏? 16.XV 是什么意思? 漏电意味着电流流入/流出 dVdT 引脚? CDVDT 电容值是多少?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.您是否对 EVM 进行了任何更改?

    19V 输入、因此在测试时、将 R11/R17调整为118K、移除 D2/D8、R24为上部

    2.你是如何制造 ORing 电路的? 您是否使用了同一 EVM 上提供的两个通道?

    客户使用同一 EVM 的两个通道进行测试

    您要在一个输入端施加19V 电压并使其他输入为零?

    是的

    没有输入的 LM73100有泄漏? 16.XV 是什么意思? 漏电意味着电流流入/流出 dVdT 引脚? CDVDT 电容值是多少?

    当 J5输入19V 直流电压时、U1正常工作、但 U2不工作;在测量 U2的周围电压时、发现 TP14 (dvdt2)的电压为16.78V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    对 U2还有其他观察吗? U2是否阻断从输出到输入的反向电流? 通道2在没有 ORing 的情况下单独工作是否正常?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    U2在 Oring 期间停止了它。 但 dv/dt2引脚上存在电压
    当它不是 Oring 时,任何一种方式都可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您的回答。 我将就此向您回复。 很抱歉、有更多问题。

    您是否未将 U2输入连接到电压源或将引脚短接至 GND?  

    另外、您是否知道当 U2被赋予19V 并且 U1输入为零时、U1的 dVdt 引脚上的电压是多少?  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    只有一组电源,U2通常没有电源 ,但 U2未接地

    2.U1不工作、当只有 U2工作时、TP2的电压也约为17V

    如果您需要提供测量数据,请告诉我  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您提供信息。 如果您可以提供测量数据、那会更好。 同时、我还将与团队核实此问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    DVDT 引脚上的电压正常、不会在客户应用和我们的器件中引起任何问题。 如您在数据表的方框图中所见、VOUT 和 CDVDT 之间有 FET。 该 FET 在 PG 后将 dVdt 放电至 OUT。 U2没有电源、因此该 FET 关闭、并且该 FET 的体二极管导致 dVdT 上升。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢
    还需要注意哪些事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    DVDT 上的电压是预期值。 它不会导致 ORing 出现问题。

    此致

    Kunal Goel