This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61162A:TI 解决方案建议

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007053/tps61162a-ti-solution-suggestion

器件型号:TPS61162A

尊敬的团队:

请告诉我是否可以使用 TPS61162A 来控制1.3英寸 LCM 背光。
如果没有、您是否对其他解决方案有任何建议? 它需要是 VQNFA 封装。 谢谢! 



非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、Hardy 能帮你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    下面是一些需要了解的更多系统要求。 您能否帮助检查 LED 配置(级联多少个 LED 以及并联多少个灯串)、电源电平和电流需要通过 LED 面板驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我已经和客户一起检查过、他们使用 2个(3V、20mA)独立 LED、无需灯串电源。

    请帮助确认 TPS61162A 是否支持该器件? 如果没有、还有其他建议吗? 他们更喜欢 VQNFA 封装。 

    感谢您的大力支持!


    BR、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很抱歉、我仍然对要求感到困惑。 您是说客户只在每个通道上驱动单个 LED、而不是您之前显示的 LED 面板? LED 仅需要20mA 的电流?

    此外、我们还需要从客户的系统获取电源电平、以查看是否可以支持该系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardy:

    感谢您的大力支持!

    此背光 LED 结构、如 Shawn 所示  

    K1、K2是独立的、应连接到2个电流阱。  

    A1、A2可连接至同一电源轨。

    谢谢

    Jimmy

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardy、请继续关注这种情况、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardy:

    您能帮助支持 此案例吗?

    非常感谢、

    Jimmy