This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503EVM:低功耗、高效降压转换器在低负载下效率不如预期

Guru**** 2538150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008510/lmr36503evm-low-power-high-efficiency-buck-converter-not-as-efficient-as-expected-with-low-load

器件型号:LMR36503EVM
主题中讨论的其他器件:LMR36503

大家好、我今天收到了评估板(LMR36503RFEVM)、并使用它进行了一些测试。 根据数据表、在低负载条件下、24V 输入/3.3V 输出时似乎效率很高。 但是、即使未连接任何负载、我也会通过读取数据表来测量比预期高得多的电流消耗。 红外摄像头也验证了效率低下  的情况、该摄像头在加电时测量到 LMR36503 IC 上的温升约为6摄氏度(无论是否连接任何负载、温升均相似)。

评估板在接收后未经任何修改即可进行测试。 输入由24V 电源供电、并使用万用表通过24V PSU 测量评估板上 VIN 的电流消耗。 默认配置下的输出为原始3.3V (但在将输出设置为5V 时也验证了相同的行为)。

未连接负载:在24V 侧测量8.98mA 的功耗。
连接500 Ω 负载:测量9.87mA (相当于大约9.2%的效率)
连接240欧姆负载:测量10.86mA (等于大约17.4%的效率)

您能否回顾这些发现并提供有关其为何表现如此差的见解?
目标应用的电流消耗受到严格限制、因此降压转换器必须在这些低负载下高效运行。 我无法找到测量值与其数据表中列出的性能之间的连接。

如果有任何用途、降压转换器的预期用途是用于总电流限制在24V 时低至6.5mA 的电路。 因此、当降压转换器本身在无负载情况下消耗9mA 电流时、它显然不起作用。 我使用的原始降压转换 器是 LM5165DRCR、但我正在寻找替代产品、因为它缺货且交货周期很长。

对这一问题的任何见解都是值得赞赏的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    LMR3603RF 是 FPWM 版本的转换 器、可保持 RT 空载条件设置的频率开关、因此在轻载时输入电流较高。 您需要为您的应用使用 PFM 版本器件。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您向我解释! 查看数据表、该降压转换器(LMR36503MSCQRPERQ1)的可调节输出电压版本似乎具有可选 PFM/FPWM。 但是、这似乎 是必须在出厂时设置的。

    我只能找到器件的一个版本、其中指出 PFM/FPWM 是可选的、如何选择 PFM 版本?
    此外、我是否有办法让它自己在 PFM 模式下运行?

    请注意、固定输出版本不适合我、因为我需要访问 FB 引脚来施加外部电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    对于商业级、只有 LMR36503R5RPER 5V 固定电压在 轻负载时具有 PFM、用户无法更改设置。

    对于汽车级、只有 LMR36503MSCQRPERQ1具有可调节输出和 PFM 特性。 您可以尝试这个。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy!

    我订购了这两个器项、以便使用我的应用进行测试。 我感谢您的见解、它非常有帮助!