This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65142:使用不带调光控制的升压转换器?

Guru**** 2767215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65142, TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007886/tps65142-using-the-boost-converter-without-dimming-control

器件型号:TPS65142
主题中讨论的其他器件: TPS65150

在我的应用中、我们拥有的 LED 背光无法通过集成调光器进行控制。 它是 LED 阵列的单阳极/阴极、具有180mA 标称中频。

我想知道我是否可以离开引脚 DCTRL、EN、VBAT、VO、IFFBn、 和 ISET 悬空。 从数据表(如下所示)中、图表(7.2功能方框图)似乎表示这些引脚与其他电源在功能上隔离。 我假设 PGND 和 AGND 仍然是必要的连接。

或者、我想知道这是否可用于我的应用。 即、IFB 是否可以通过某种方式组合在一起以获得更高的电流能力? 我驱动的 LED 的 VF 为8.4至10.8 (标称值为9.6)、IF 为180mA (标称值)。 此外、是否可以独立于调光控制使用 WLED 升压控制? 以便我可以为 LED 供电、但以不同的方式控制调光。

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的发帖。 我在这之前对一些客户问题比较忙、但应该能够在6月10日星期四之前查看 TPS65142数据表/应用信息、如果不是更早的时间、则可以回答您的问题。 感谢您的耐心和理解。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的耐心等待。 我已查看 TPS65142数据表和应用信息。 如果您不想使用此器件的背光驱动器、我建议按如下方式连接引脚:EN、DCTRL = GND、VBAT = VIN、VO、ISET、 IFBn =悬空、AGND、PGND = GND。

    我找不到任何信息表明 IFBn 是否可以组合在一起以实现更高的单串电流、但我强烈怀疑这可以实现、因为我过去测试过其他背光驱动器、它们都允许电流阱组合在一起 以实现更高的灯串电流。 一个简单地短路足够的 IFBn 通道以实现所需的电流。 遗憾的是、我找不到该器件的 EVM 来验证其上的这种操作。

    更重要的一点是背光驱动器升压无法调节至低于15V 的电压(请参阅第7.3.9节 WLED 升压稳压器)、您提到了 LED 灯串 VF 低至8.4V。

    如果您决定不在此器件中使用背光驱动器、我建议使用更简单的仅 LCD 偏置器件、例如 TPS65150、而不是此 TPS65142。

    我希望这些信息对您有所帮助。

    此致、

    辽卡特