This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2358:无法启用12V 通道

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005690/tps2358-can-not-enable-12v-channel

器件型号:TPS2358

大家好、

客户在 TPS2358设计中遇到硬件问题。

如何打开12v 通道?
当他激活12EN#信号时、passx 信号不会变为高电平。

我在该器件的设计方面的经验有限。

您能否确认以下设计?

等待您的澄清、以获得  您的大量  设计 经验。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您与我们联系。 我是否可以知道 、 在将 EN12A#拉至低电平以启用 IN12A 通道之前、PG3A#已被置为有效(意味着被拉至低电平)? 为了 符合   AdvancedMC  要求、  除非          相关的3.3V 通道 PG#被置位、否则12V 通道将不会启用。 换言之、在启用 IN12A 通道之前、OUT3A 应高于其2.85V 的标称电源正常阈值、请在启用 IN12A 通道期间分享以下实验波形以更好地了解问题。

    1) PG3A#、IN12A、EN12A#和 Passa 引脚电压。

    2)  PG3A#、IN12A、EN12A#和 OUT12A 引脚电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    每个参数的波形在附件中启用 IN12A 通道期间显示。
    非常感谢!
    OUT12A
    OUT3A
    IN12A
    EN12A
    帕萨
    PG3A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我认为 MOSFET T3已损坏。 因为、当 MOSFET 没有栅极信号时、为什么 OUT12A 为8.1V、IN12A 为12V。 您能否测量此 T3 MOSFET 的栅源极、栅漏极和漏源极阻抗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    谢谢,我将测量它。
    如果 MOSFET T3未损坏,并且有一个有源栅极信号发送到 MOSFET,OUT12A 应该有多大的电压?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    OUT12A 应与 IN12A 相同、即12V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    由于我有两个 PCB、因此其他 PCB 中的 MOSFET T3。良好
    在该 PCB 中,当 EN12A#处于活动状态时,通道12A 的 PassA#信号仍为低电平。
    相反、当 EN12B#处于活动状态时、通道12B 的 PASSB#信号为高电平。
    这种现象似乎表明两个通道不能同时打开。
    我想是什么?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这对于两个电路板都是这样吗? 客户是否使用了这两个渠道? 请确保 VDD3A 的电压为3.3V。我已向您发送朋友请求。 请接受。 我想通过 WebEx 进行讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    当我们通过专用消息进行通信时、我将关闭此主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    您可以关闭此 TT、让我们私下讨论此问题。