This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420:再生制动

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2420, TPS25947, TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007536/tps2420-regenerative-braking

器件型号:TPS2420
主题中讨论的其他器件: TPS25947TPS2492

您好!   

TPS2420是我们应用电池开关负载的理想选择。 如果我使用背靠背 FET、这是否适用于再生制动、请对输入端的电池进行充电?

此致

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 James:

    感谢您与我们联系并关注 TI 器件。 我们明天会回来(IST)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    如果您可以详细解释您的系统用例、那将非常有用。 我收集的是、您需要使用背靠背 FET 的解决方案来防止反向电流流动。 TPS2420没有背靠背 FET 并允许反向电流。 我们有一款具有背靠背 FET 并提供反向电流阻断功能的新器件 TPS25947。  

    您能解释更多"如果我使用背靠背 FET、这是否适用于为输入端的电池充电的再生制动 "?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回复、我希望 TPS2420具有反向电流、我想我需要背靠背 FET 来实现这一点吗?

    我们有一个运行在50V 电池上的机器人、我想将电压切换/保险丝到电机驱动器和其他器件。

    电机驱动器支持再生制动、当它发生时、它将通过 TPS2420为电池充电、这是否正常? 它会测量负电流并跳变吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、不是 TPS2420、我当时看的是 TPS2420EVM、但想使用 TPS2492!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    如果您可以了解正向的最大工作电流,建议器件会很有帮助。 此外、反向时峰值的最大可能电流值和持续时间还有多大?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    电池的持续漏极电流为50A、峰值为71.4A、持续10uS、反向电流可能在1-5安培范围内持续几秒钟。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们将向您提供器件建议。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    TPS2492可用于满足您的要求。 请将填充的设计计算器 与您的系统输入共享。 设计计算器可从 https://www.ti.com/product/TPS2492#design-development##design-tools-simulation 获取

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您的回复、那么、这是否仅适用于应用电路中所示的一个 N-FET?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    单个 N-FET 应该足够了。 在再生制动模式期间、N-FET 导通时、该路径仍处于激活状态、从而允许电流反向流动。

    此致、Rakesh