This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87332D-Q1:是否可以用 LP87332B-Q1代替 LP87332D-Q1而不做任何更改?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP87332B-Q1, LP87332D-Q1, LP87332D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008599/lp87332d-q1-can-replace-lp87332d-q1-with-lp87332b-q1-without-any-change

器件型号:LP87332D-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87332B-Q1LP87332D

大家好、

由于 LP87332D-Q1缺货、 是否可以将 LP87332D-Q1替换为 LP87332B-Q1而不做任何更改? 谢谢!

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、您好!

    LP87332D-Q1的默认输出电压为1.15V、1.06V、3.3V 和3.3V。 LP87332B-Q1的默认输出电压为1.255V、3.3V、3.3V 和3.3V。 因此、它不会是直接替换。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koskela、

    客户 需要的电压为1.15V、1.15V、3.3V、3.3V。 我想他们可以更改相应的寄存器以获得所需的电压输出、以便他们可以使用相同的代码在 LP87332D 或 LP87332B 中获得相同的电压、对吧?

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    是的、如果它们可以通过可执行的 I2C 写入来更改电压。 请注意、寄存器是易失性存储器、因此断电时设置将丢失。 因此、写入必须在每次加电时完成。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!