This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:降压转换器输出端非常重要的噪声

Guru**** 2390660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007471/tps54331-very-important-noise-at-the-output-of-the-buck

器件型号:TPS54331

您好!

我使用的是 TPS54331D、但有如下图片所示的噪声、

scope

这是我的电压。

有人对我的问题有什么想法吗?
我希望输入电压为7V 和18V、输出电压为3.3V 和3A。

噪声上升至6V、大约每2ms 重复一次。 在其余时间、我有3.3V 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugo  

    我查看原理图、看起来不错。  

    1.确认已发出波形的测试条件。  

    VIN=? 正在加载=?  

    2.如果缓慢增加负载,请检查是否仍然存在此问题。  

    3.您可以将布局文件发送给我吗? 包括顶层和底层。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我真的很抱歉,我们已经解决了我们的问题。 我们没有为降压转换器提供足够的电流、而且我们也遇到了接地问题(忘记了会产生大量噪声的接地层)

    我的所有借口、

    Hugo Le COZANNET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 很高兴看到问题得到解决。 我们将关闭此主题。

    谢谢、

    Lishuang