This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS703:调整输出电压

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008632/tps703-adjust-output-voltage

器件型号:TPS703

由于客户端的 TPS70302PWPR 电源紧迫问题、我们正在寻找可为 DSP F2818提供3.3V 和1.9V 电压的 P2P 兼容设备。

TPS70351具有3.3V 和1.8V 固定输出。 是否可以在输出引脚和 VSENSE 引脚之间添加一个电阻器、以将 VOUT2引脚调节至高达1.9V? 它应该具有电阻分压器内部、对吧?

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这是可行的。 在数据表的第9页上、固定输出电压:

    此器件的设计文件资源有限、无法运行此器件的仿真。  

    如果您的客户有一个测试板、在该测试板中、他们可以尝试10k -100k 范围内的不同电阻值、他们可以找到一个值、将1.8V 升至1.9V。

    最棒的

    Juliette