This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61031:R3与放大器;R4加法

Guru**** 2502505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61031, TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008486/tps61031-r3-r4-addition

器件型号:TPS61031
主题中讨论的其他器件: TPS61030

您好!

目前 我 使用的是 TPS61031RSAR (固定3.3V 输出版本)、但 我想添加一个选项、以使用可调节版本 TPS61030RSAR、其中 R3=2MOhm 1%、R4=360KOhm 1%。

 能否使用 TPS61031RSAR (固定输出版本)直接安装 R3=2MOhm 和 R4=360KOhm?  TPS61031RSAR 的 FB 引脚是否内部连接到任何位置?  我知道有用于固定输出版本 的内部电阻器、如果 FB 已连接、外部 R3和 R4可能与这些内部电阻器并联。

这样  、在 BOM 中、芯片将有两个选项:TPS61031RSAR 和 TPS61030RSAR。 那么、这两个电阻器的 R3=2Mohm 和 R4=360Kohm。 这样做是否有风险?

谢谢、

Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我们以前没有尝试过这种方法。  

    但是、如果您使用 TPS61031、则只能焊接反馈电阻器。  如果使用 TPS61030、则将电阻器放回原位