This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:技术问题

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008470/bq25886-technical-issues

器件型号:BQ25886

大家好、

我收到了客户的问题。

当使用 bq25886为两节锂电池充电时、我们遇到了以下问题:

1A 充电电流(外部适配器)仅为290ma、因此调整 ichgset 的接地电阻是无用的。 电路图如下:

备注:

  1. 使用5v5a 直流电源。 电池电量非常低、电池的开路电压仅为7V。
  2. 充电时、regn 的电压为5V (正常)、2引脚 STAT 和9引脚 PG 正常(两个引脚都接地、指示灯始终亮起)。 充电电流异常。
  3. R13未焊接(因为3引脚为低电平使能端)、3引脚 CE 和5引脚 OTG 没有输入信号(也尝试了3引脚飞线接地、情况相同)。
  4. 24引脚和1引脚电路板短路、然后根据电路图尝试连接1.8V、5V、接地或挂起。
  5. 如果先连接充电器、然后再连接电池、则适配器端子电流可达到770ma。
  6. 15、16引脚系统电压:连接到电池(无论是否连接到适配器)等于电池电压、不连接到电池、仅连接到适配器的电压为6.3V。
  7. 电路图中的引脚21和22连接的"v5.0"未与任何电路连接。
  8. 6引脚 Vset 被挂起、8引脚 ILIM 被接地(允许在芯片数据上使用)
  9. PCB 上的电容器和电感器严格按照器件数据的要求进行排列。 每个器件的属性值已重复检查、所选器件的精度为1%。

 

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

     

    请移除 R12和 R16、并使 D+/D-引脚短接在一起。 进行此更改后是否可以达到完整的1A ICHG 设置?

     

    此外、是否有任何系统负载连接到 VSYS? 如果是、系统负载消耗了多少电流?

     

    除此之外、我还对您的原理图发表了一些其他评论、但我认为这不会影响您所面临的问题:

    • 您的原理图具有比 VBUS 和 PMID 所需的更多电容。 您可以从 VBUS 中移除10uF、从 PMID 中移除2x10uF。
    • 我们通常建议 REGN 电容为4.7uF、而不是10uF。
    • 要启用充电、请将/CE 拉至 GND、而不是将/CE 悬空。

    此致、

    Angelo