请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25886 大家好、
我收到了客户的问题。
当使用 bq25886为两节锂电池充电时、我们遇到了以下问题:
1A 充电电流(外部适配器)仅为290ma、因此调整 ichgset 的接地电阻是无用的。 电路图如下:
备注:
- 使用5v5a 直流电源。 电池电量非常低、电池的开路电压仅为7V。
- 充电时、regn 的电压为5V (正常)、2引脚 STAT 和9引脚 PG 正常(两个引脚都接地、指示灯始终亮起)。 充电电流异常。
- R13未焊接(因为3引脚为低电平使能端)、3引脚 CE 和5引脚 OTG 没有输入信号(也尝试了3引脚飞线接地、情况相同)。
- 24引脚和1引脚电路板短路、然后根据电路图尝试连接1.8V、5V、接地或挂起。
- 如果先连接充电器、然后再连接电池、则适配器端子电流可达到770ma。
- 15、16引脚系统电压:连接到电池(无论是否连接到适配器)等于电池电压、不连接到电池、仅连接到适配器的电压为6.3V。
- 电路图中的引脚21和22连接的"v5.0"未与任何电路连接。
- 6引脚 Vset 被挂起、8引脚 ILIM 被接地(允许在芯片数据上使用)
- PCB 上的电容器和电感器严格按照器件数据的要求进行排列。 每个器件的属性值已重复检查、所选器件的精度为1%。
非常感谢你的帮助。
此致、