This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:TI Fusion Digital Power Designer 工具- Iout 校准增益参数问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008765/ucd90320-ti-fusion-digital-power-designer-tool---iout-cal-gain-parameter-issue

器件型号:UCD90320

我正在使用 TI Fusion Digital Power Designer Tool v7.6.1、并尝试使用20欧姆电阻器设置偏置电流的电流测量值、以测量毫安级的电流。 根据我的电流感应放大器增益和感应电阻器值、我需要20欧姆的电流调节因子。

在 TI 数字融合工具的电源轨配置选项卡下、我尝试将窗口"缩放"部分中的"Iout 校准增益"参数设置为20欧姆或20000m Ω。 根据显示的消息(如下所示)、我应该能够为"Iout Cal Gain"(输出校准增益)字段输入从0.8兆欧到20、000兆欧的任何值、但它会保存并返回输入的值。  

TI Fusion Tool 似乎会根据其内部计算和分辨率自动计算一些预定义的离散值并进行舍入。 例如、工具可以存储的一些值如下所示。 之间的任何数字都将舍入为这些数字、然后再存储它们: 1760、1886 2030、2200、2400、2640、 2930.

此外、您的"Iout 校准增益"似乎更高、可以存储的离散值存在巨大差距。  例如6600、8800、13200

这是非常令人沮丧的。  请提供建议。

https://drive.google.com/file/d/1-qTicB3CJ81FhwCUBLMwn1KnYPxBziDr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Dr_qALjTkfdY1KGywHqi4KYLNJgQI7CC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1g9bv-ZQRY2JJ6hhkdkJaKhEsANgfdXvT/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、在处理 IOUT_CAL_GAIN 时存在舍入误差。 缩放越大,误差越大。

    因此、您可以拾取一个小电阻器、或根据 GUI 报告的值进行设计。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对于如此强大的工具和先进的 UCD IC 来说非常令人沮丧、我们能否在未来对此进行改进?

    我们的所有产品都使用这些 UCD IC、我们的所有员工都抱怨该工具无法设置所需的值。

    我们可以期待未来的改进吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的意见。 我们将在未来的产品中考虑这一点。

    此致

    Yihe