This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:充电电流远低于应有的值。

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007890/bq24616-charging-current-is-far-lower-than-it-should-be

器件型号:BQ24616

大家好

我最近设计了一款使用 BQ24616的3节锂离子电池的充电控制器。 在测试电路板时、我注意到电池充电的电流远低于设计的电流。 电荷控制旨在实现4.5A 的快速充电电流、但我仅获得1.35A。以下是完整的设计参数:

VIN = 24V

VBAT = 12.6V

Iadp = 3A

Iprechg = 0.45A

Ichg = 4.5A

这里是我的原理图以及通过 TI 提供的工具进行的设计计算的屏幕截图:

该测试使用设置为24V 和6A 的实验室电源作为电源进行。 控制电源切换的所有 FET 均正常工作、电池在施加电源输入时开始充电。 充电电流太低。

我测试了两个不同的电池、一个是低充电状态、另一个是中等充电状态、结果相同。 我用1.35A 的较低充电电流为两节电池充电、直到充电器停止充电。 根据设计、该停止电压为12.45V、而不是12.6V。 该控制  器应以恒定电压相结束、然后以低电流(根据设计为0.45A)终止、但我未观察到恒定电压相位、充电在1.35A 仍在流动的情况下终止。

以下是我在充电期间可以测量的所有参数的快照值:

电源电流:0.7A

电源电压:24V

充电电流:1.35A (设计值:4.5A)

充电电压:11.1V

FB 引脚电压:1.893V (在 R1上测量)  

Iset1引脚电压:0.95V  (在 R8上测得)(设计值0.9V)

Iset2引脚电压:0.631V (在 R6上测得) (设计值0.45V)

ACSET 引脚电压:0.660V (在 R4上测得) (设计值 0.6V)

TS 引脚电压引脚:2.11V (因此处于温度范围内)

REGN 引脚电压:5.938 V

VREF 引脚电压:3.271V

在进行测量时、我注意到了另外一件可能相关的事情: 当我测量 R8上的 Iset1电压(负责对电流限制进行编程的电压)时、充电电流跳至2.15A。当我停止测量(移除探针)时、充电电流变为0A 一秒、然后恢复为1.35A、与正常情况类似。

如果有人能帮助我理解这种奇怪的行为或指出我的设计中可能出现的错误、我将不胜感激。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     电路板的接地布线可能不理想。 这就是它对万用表以及预期 ISET1、ISET2与测量值之间的偏移很敏感的原因。 在 CC 模式下切换器件时、您能否获取 SRN、PH、HIDRV 和 LODRV 的波形? 电池和 SRN 之间是否还有其他电路悬空? 此外、在测试电路板时、您是否使用真实电池作为输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、感谢您的回复。

    以下是您请求的波形。 如果我理解正确、则电池和 SRN 之间没有其他电路。 不过、还有一个电池保护和电池平衡电路。 该电路可以使用一些 FET 将电池的负极与接地断开。 我还包含了一个原理图、其中也显示了下面的此器件。 如果您确信这是一个问题、请提供一些可能的解决方法指南吗?

    HIDRV:

    LODRV:

    pH:

    SRN:

    更新了包含电池保护部件的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您可以尝试使用回放进行测试以模拟您的电池吗? 如果您可以在输出端连接一个大容量电容器、并以与电池相同的电压将回放编程到 CV 中、这将非常有用。 在这些测试中、我们需要断开具有电池保护功能的电路部分、并隔离充电器 IC 性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我无法断开电池保护电路。 我手上也没有大容量电容器。 我也不认为这种情况会起作用、因为 IC 不会开始充电、因为电池电压低于特定水平(其内置功能的一部分)。 因此、我不相信它会开始在0V 时为电容器充电。

    你还有其他理论或东西可以尝试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

      回放将固定大容量电容器上的电压、同时能够灌入电流(为电池充电)、大容量电容器模拟真实电池的大表面电容。 由于这不是可行的选择、您是否能够在评估模块上测试您的条件? 我希望将 IC 性能与系统的其余部分隔离开来。 您在评估模块上的条件应该可以正常工作。

    您使用的电感器的器件型号/数据表是什么?

    您能否分享有关 AGND 和 PGND 连接方式的图片?