This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:JEITA 曲线存在 CE 标记问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007165/bq51051b-jeita-profile-problem-with-ce-marking

器件型号:BQ51051B

大家好、

它定义了我们产品中使用的锂聚合物电池的电池电压应为0-45摄氏度的温度。 这就是大多数锂离子和锂聚合物电池的样子。

但是、使用电池电压的器件(德州仪器(TI) Bq51051)支持 JEITA 标准。 在该标准中、电池电压直到45摄氏度才会切断、电荷会将电压和电压降低到摄氏度、并与60摄氏度的电压相比被切断。

但是、当我们希望获得产品的 CE 认证时、JEITA 充电曲线会给我们带来问题、因为测试中心电池制造商会给出45摄氏度的最高充电温度。

我们想知道你对这种肮脏的想法。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    您可以通过添加一些电阻器和电容器来调整热阈值和冷阈值。 请查看 NTC 计算器工具

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Anthony。 首先,感谢你的答复。 我们将热值设置为45度。 因此、我们更改了一些电阻器。 BQ 被切割为45度。 但后来又发生了一些疯狂的事情。 当温度降至15度以下时、电池充电电流为 Ibulk。 当它超过15度时、电流变为 Ibulk/2。 这种情况持续到45度。 当我们将其作为 Ibulk/2充电时、我们的电池不能超过4.06V。 我们无法使用几乎15%的电池。 我们在某个地方犯了个错误、但是...

    此外、我们无法运行 NTC 计算程序。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    我将介绍 NTC 计算器计划。 您能否共享原理图以及添加的电阻器和电容器、这些电阻器和电容器已添加以调整45°C 的最高充电温度?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    首先、我想指出、由于我们的电池支持45度的最高温度、因此本原理图中的截止温度设置为42.5度。 

    https://imgur.com/E1qbkLF

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    我感谢您提供的信息。 您是否能够确认用于计算的冷阈值或 T1阈值、是0°C? 潜在的问题是、在0至60的范围内、NTC 的影响可能太小、无法注册这些较低的阈值、因此 T3阈值可能会影响 T3阈值、因此您会看到 IBULK 降低。 电压降低是从 T3阈值到 T3阈值的充电电压降低。

    此致、

    Anthony Pham