This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563202S:等效于 TPS563231?

Guru**** 2770555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563231, TPS563202S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008430/tps563202s-equivalent-to-tps563231

器件型号:TPS563202S
主题中讨论的其他器件:TPS563231

您好!

您能否确认 TPS563202S 和 TPS563231是相同的? 我可以在 Webench 中为563231为563202S 生成的值吗?

谢谢

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    FB 的 TPS563202S 基准电压为0.806V、但 FB 的 TPS563231基准电压为0.6V、这意味着您需要使用不同的反馈电阻器。

    此致、

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    感谢您的澄清。 我将更新 FB 电阻器。  

    Connor