This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 充电器2A 从12V

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008349/usb-charger-2a-from-12v

主题中讨论的其他器件:TPS2546

大家好、对于咖啡机应用、我需要一些关于 USB 充电器在12V 电压下电压为5V @2A 时的 p/n 和附属品的建议。

您是否有一些提示可以开始查看?

BR、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    您的应用是使用 USB Type-C 端口还是 Type-A 端口?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、A 型、

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我们拥有的 USB Type-A 器件是 TPS2546系列器件。 但是、这需要5V 输入、因此您需要一些器件将12V 降至5V