This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:在达到 PendingEDV 值之前、EDV2被触发

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350, GPCCEDV, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007223/bq78350-edv2-is-triggered-before-pendingedv-value-is-reached

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:GPCCEDVBQ76930

尊敬的 TI 专家:
当我将 BQ78350-R1器件与 R2搭配使用时、我很难使用 CEDV 电量监测算法
固件。 即使每个电池的电压高于 PendingEDV,电池的 RSOC 也会下降到7%
值。



它会导致学习周期中的完整充电容量值持续下降。
RSOC 比应有的低0%、我能够更深地对电池放电。 然后
当我为电池充电时、完全 RC 停止增加太早。 例如、结束值为
1860mAh、但实际值(计算为乘法电流和时间增量)为1981mAh。
根据后处理中计算的实际 RC、我创建了一个表、在该表中我放置了电芯1电压
对应于 True RC 的7%、3%和0%的值。



与指示 EDV2、1和0 I 的补偿阈值的 PendingEDV 进行比较
假设电池 CEDV 配置正确。
您能否检查导致问题的原因?
在附件中、我添加了以下文件:
 config.gg.csv -包括测试中使用的 BQ78350配置
 two_cycle_log.log -包括以下周期:完全充电-放电
 Tattu_22Ah_c10.zip -包含用于生成 CEDV 参数的文件
 Tattu_22Ah_c10-report.zip -包含 GPCCEDV 工具的输出报告

此致、
Mateusz Kujawiński

e2e.ti.com/.../two_5F00_cycle_5F00_log.loge2e.ti.com/.../Tattu_5F00_22Ah_5F00_c10.zipe2e.ti.com/.../Tattu_5F00_22Ah_5F00_c10_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../0160.config.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    这个早期的 EDV2触发是奇怪的。 我确实查看了您的数据闪存设置和日志文件、我确实有一些观察结果和建议。

    • 电池3电压测量稍微跳了一下。 例如、当报告的 RSOC 从17%下降到15%时、我看到几个读数比平均读数低100mV 以上。 最好理解为什么这种特定电池测量会产生如此大的噪声、因为这可能会在日志文件中的两次读数之间达到 EDV2电压。 但是、由于您的 EDV2保持时间设置为8秒、我不确定如何达到此保持时间、除非日志文件中的时间戳不准确。
    • 数据闪存中有几个不同的位、可能有助于解决充电过程中的问题。 如果您设置 SBS 监测配置寄存器中的[RSOCL]位和 CEDV 监测配置寄存器中的[CSYNC]位、 它将防止 RSOC 在达到充电终止条件之前报告100%、并防止剩余电量超过电池的完整充电容量。 当您开始下一个放电周期时、这将为您提供更准确的剩余容量。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我调查了跳电池3问题。 我们使用的是6节电池组、因此电池3上的电压由 BQ76930的 VC5引脚测量。 我使用示波器检查了引脚状态:

    两个峰值之间的周期(相位兼容)等于2秒。 在 PCB 上、VC5引脚通过二极管(D2)和 RC 滤波器(R43、C23)与 VC5X 连接、如图8所示。 中添加了该功能。 VC5X 引脚也是热敏电阻103AT 的接地基准(如图30所示)。 因此、我假设峰值可能与2s 温度测量周期相关。 如何解决此问题?

    我附加了我们与 bq76930 AFE 相关的设计器件。  e2e.ti.com/.../bq769x0_5F00_connection.pdf

    此致、
    Mateusz Kujawiński

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    我在原理图中看不到问题、它看起来是正确的。 2秒周期与热敏电阻采样保持一致。 短接的热敏电阻应仅产生330uA (通过电阻的330mV 偏移)、不应导致二极管导通。 是否有可能在 D2上替代肖特基二极管? 对于 VC5、电路板与电池之间是否可能存在高阻抗?

    此致、

    Matt