This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS40170 HDRV 和 LDRV FET 击穿是否可行?

Guru**** 2386760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008371/tps40170-tps40170-hdrv-and-ldrv-fet-shoot-through-possible

器件型号:TPS40170

您好,

在什么情况下 、此配置上可能会发生"击穿"情形、从而可能损坏高驱动或低驱动 FET?

谢谢你。

Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jojo、

    我建议移除馈入 VIN 引脚的1欧姆电阻、因为它会影响高侧 FET 的 VDS 检测以实现电流限制。 除此之外、电路看上去一切正常。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢你的答复。  TI 数据表中存在1欧姆电阻器的原因或其他用途是否? 还是仅仅为了实现布局灵活性? 或者之前在 我们之前的评论中解释过我可能无法赶上... 另外一点、我们是否可以说 TPS40170具有内部击穿保护、而不仅仅是从旧数据表中写入的保护? 最后、但同样重要的是、关于控制机制、我们采用了一个外部微控制器、通过 VPROGClamp 注入控制信号传输到 FB 控制引脚、绕过正常输出反馈环路、 这是否会导致潜在的不稳定性、从而可能导致击穿情况、从而在 HDRV 或 LDRV FET 进入突发模式区域时损坏它。  

    谢谢你。

    Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jojo、

    栅极驱动器设计为在所有条件下都不会重叠、与控制无关。 但是、如果 SW 电压具有高 dv/dt、它可能会电容耦合到低侧栅极、并在 SW 转换期间导致电压下降(所有降压设计都是这种情况)。 因此、只需确保这一点在低侧栅极上不明显(LDRV 上的尖峰肯定应保持在 FET 的米勒平坦电压以下、因此 LDRV 与 GND 之间的电容会改变漏极与栅极之间的电容分压比)、

    1欧姆最初用于输入电压纹波滤波、但我的理解是它可能会导致 RC 延迟而不是高侧电流感应-这是用于失效防护电流限制(主要 OCP 功能是使用低侧 FET)。

    此致、

    Tim