This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电流报告延迟

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006831/bq27426-current-report-delay

器件型号:BQ27426

大家好、

客户在其项目中使用 BQ27426。 现在、他们报告了一个有关电流检测延迟的问题。

如以下日志中所示、他们在11:28:28:770处发送充电命令、测量时使用外部探头、显示此命令之后流出的电流;在~8s 后、他们读取电流、报告0mA、电压发生变化;然后 在另外10s 后、他们获得正确的电流。

它们的总延迟为~18s。  读取时电压会立即变化、因此有疑问、为什么它们延迟18秒? 我们应该如何进一步对此进行调试?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    当监测计处于睡眠模式时、电流测量延迟仅每20秒发生一次。 测量缓慢是监测计节能的方式。 因此、这是预期的延迟(会有所变化)、具体取决于在测量周期中施加电流的时间

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vos、您好!

    所有测量是否每20秒进行一次? 我发现电压在10秒内从4100mV 变为4131mV、这意味着器件已经退出睡眠模式了吗? 您可以帮助分享更多评论吗?

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    在睡眠模式下以更快的速率更新电压。 默认情况下、它每5秒更新一次。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric:

         ℃BQ27426、℃,温度从-10 μ s 变化到45 μ s 电池指示器变化1%、 理论上、它不应改变,如何处理,μ s tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pei、

    这是另一个问题吗? 请提交不同的 TT、以便其他人在将来可以轻松找到它。 随着温度从-10至45的变化、我希望您的可用容量将增加超过1%。 我们的算法具有平滑功能、除非充电、否则不允许 SOC 增加。  

    您可以禁用平滑以查看真实值(可能会上升)。 或者、如果它下降1%、监测计很可能会计算出一些小电荷、这是一个实际的下降。

    谢谢、

    Eric Vos