This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C41:UCC28C41在输出突发模式下工作

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C41, TLV431A, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008497/ucc28c41-ucc28c41-work-with-out-burst-mode

器件型号:UCC28C41
主题中讨论的其他器件: TLV431ATL431

您好!

我的客户使用 UCC28C41为 MUC VCC 设计3.3V/100mA 的反激式、他们禁用15V 输出电路进行测试。

我参考电压模式设置规范以添加2N222、 但现在在100mA 的突发模式下工作 。

L1现在为2mH、增大变压器电感是否有帮助?

UCC28C41是否可以在无突发模式的情况下工作? 对于 MUC、需要稳定的电压以确保正常运行。

是否有更好的解决方案为隔离拓扑提供 MUC Vcc 电源? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    UCCx8C4y PWM 控制器不包含"突发模式"。 我相信客户看到的数据包的"脉冲突发"看起来像突发模式、但有以下不同之处:  

    具有真正突发模式运行的控制器将执行类似于以最小占空比进行切换、然后跳过每 nth 个脉冲的操作。 某些控制器甚至会更改为滞环模式以实现脉冲跳跃。 有多种不同的方法可以实现这一点、但这是有意且以受控方式实现的、因此输出保持在稳压状态。 突发模式也会影响输出电压纹波、但同样、这是以可控和可预测的方式实现的。

    当 UCC28C41 COMP 电压降至最小阈值以下时、脉冲将停止、直到 COMP 电压恢复。 这是不受控制的、并且会导致不稳定的输出运行。 脉冲随机且不可预测地缺失、而不是定期跳跃。 该行为甚至可以定期出现在范围上。

    当 COMP 振荡时、转换器可能会出现环路稳定性问题、尤其是在斜坡谷底附近。 请验证 VREF 在被观察到的"突发模式"运行期间是否稳定? 我还注意到 TL431从3.3V 偏置。 请注意、TL431不是可提供电流的运算放大器。 TL431只能灌入电流、由于偏置电压仅为3.3V、我想知道 TL431阴极处的控制电压范围是多少? 您应该使用 TLV431A (1.24V 基准)。 此外、增大 MAG 电感将强制转换器更深地进入 CCM、因此在 CCM 下运行时应注意控制环路中的 RHPZ。 此外、光电二极管上的1k 电阻器将确保 TL431始终具有至少1mA 的偏置电流、而不管通过光电二极管的反馈电流如何。

    VCC 偏置方法看起来是正确的、但您应该将自举 VCC 偏置电容器与 VCC 隔离、这样在开关开始前、它们就不需要在初始启动期间充电。 Ω 将 C21、C23移到10k Ω 电阻器的另一侧、然后在两个电容器之后添加第二个二极管。  从偏置绕组 Ω、它应该是:二极管、2个并联电容器、二极管、10 μ F resistor...in、这是顺序的。 当您进行此1μF 时、您将获得更好的启动/偏置解决方案、但我想问 C36=8 μ F 是否有足够的 VCC 电容? C36可能需要增加。

    此致、

    Steve M